Wie funktioniert der Berufefinder?
Der Berufefinder besteht aus mehreren Thesen und verschiedenen Berufen. Für jeden Beruf werden die Thesen entsprechend mit den folgenden drei Möglichkeiten bewertet:
- Absolut 👍
- Vielleicht 🤷♀️
- Definitiv nein 👎
Gewichtung
Einzelne Bewertungen können pro Beruf dabei individuell von 0-100 Prozent gewichtet sein.
Auswertung
Der Besucher bewertet die Thesen anhand seiner persönlichen Einschätzung. Diese Antworten des Users werden mit jeder Beruf-Bewertung abgeglichen. Es gelten dabei folgende Regeln.
- Wenn die Auswahl des Besuchers mit der Bewertung des Berufs übereinstimmt gibt es 2 Punkte
- Bei Abweichung gibt es einen Punkt, wenn entweder die eigene Auswahl oder die Bewertung des Berufs neutral ("Vielleicht 🤷♀️") bewertet wurde
- Es gibt keinen Punkt, wenn die Antworten komplett auseinander liegen (also "Absolut 👍" und "Definitiv nein 👎")
- Die These wird im Anschluss mit der Gewichtung für den jeweiligen Beruf verrechnet.
Beispiel
Thesen und Berufe
Folgende Tabelle zeigt drei Beispielberufe. Die drei Thesen wurden jeweils durch die drei Antwortmöglichkeiten bewertet. In Klammern ist die Gewichtung in Prozent angegeben. Für den Beruf 1 ist beispielweise die erste These weniger relevant sodass es anstatt von maximal 2 Punkten nur 0,5 für diese These geben kann.
| These | Beruf 1 | Beruf 2 | Beruf 3 |
|---|---|---|---|
| Ich arbeite gerne am Computer | (25%) | (100%) | (25%) |
| Ich arbeite gerne handwerklich | (100%) | (50%) | (100%) |
| Ich bin gerne an der frischen Luft | (100%) | (0%) | (50%) |
| Maximal erreichbare Punkte | 4,5 Punkte | 3 Punkte | 3,5 Punkte |
Besucherauswahl
Die folgende Tabelle zeigt eine fiktive Besucherauswahl. Der Besucher arbeitet gerne handwerklich, nicht gerne an der frischen Luft und ist unterschlossen, was die Arbeit am Computer betrifft. Auf Basis dieser Auswahl und der Vorauswahl und Gewichtung der vorangeganen Tabelle ergeben sich die jeweiligen Punkte. Die Auswahl des Besuchers deckt sich zu 75% mit dem Profil von Beruf 3, zu 67% mit dem Profil von Beruf 2 und zu 50% mit dem Profil des ersten Berufs.
| These | Auswahl | Beruf 1 | Beruf 2 | Beruf 3 |
|---|---|---|---|---|
| Ich arbeite gerne am Computer | 0,25 Punkte | 1 Punkt | 0,125 Punkte | |
| Ich arbeite gerne handwerklich | 2 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | |
| Ich bin gerne an der frischen Luft | 0 Punkte | 0 Punkte | 0,5 Punkte | |
| Bewertung | 2,5 von 4,5 Punkten (50%) | 2 von 3 Punkten (67%) | 2,625 von 3,5 Punkten (75%) |